“电源”选项卡

使用此选项卡来输入逆功率和逆 var 设置。
参数
逆 kW
设置点
此值确定发生器逆 kW 设置点,CGCM 使用此设置点来识别逆功率情况并开始根据逆 kW 故障延迟设置进行计时,计时完成就跳闸。有效值范围是额定 VA 的 1.00 到 100.00 %;默认值是额定 VA 的 5.00 %。
故障延迟
此值确定超出发生器逆 kW 设置点之后到声明故障并且使故障输出继电器跳闸(如果已配置)所需的时间。有效值范围是 0.10 到 300.00 秒;默认值是 5.00 秒。
逆 kVAR
设置点
此值确定发生器逆 kVar 设置点,CGCM 使用此设置点来识别逆 kVar(励磁损耗)情况并开始根据逆 kVar 故障延迟设置进行计时,计时完成就跳闸。有效值范围是额定 VA 的 1.00 到 100.00 %;默认值是额定 VA 的 10.00 %。
故障延迟
此值确定超出发生器逆 kVar 设置点之后到声明故障并且使故障输出继电器跳闸(如果已配置)所需的时间。有效值范围是 0.10 到 300.00 秒;默认值是 20.00 秒。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal