“OEL”选项卡

使用此选项卡来配置过励磁限制设置。根据制造商为特定发生器提供的建议来输入过励磁限制值。您在此处输入的值表示过励磁限制所需的阈值和时间延迟,并且用于保护发生器/励磁器不会过热。
在此选项卡上,您可以选择显示联机过励磁限制或脱机过励磁限制。
对于联机过励磁限制,上方的栏的高度由高级设置点和中级设置点确定,其长度由高级时间延迟确定。第二个栏的高度由中级设置点和低级设置点确定,其长度由中级时间延迟确定。低级设置点延续不断地延伸。
对于脱机过励磁限制,上方的栏的高度由高级设置点和低级设置点确定,其长度由高级时间延迟确定。第二个栏的高度由低级设置点确定,它连续不断地延伸。
参数
启用过励磁限制
选取此框以启用过励磁限制。
过励磁限制
小贴士: 将对您输入的设置点值进行相互检查。换言之,高级别设置点 >= 中级别设置点 >= 低级别设置点。
联机
高级别设置点
有效值范围是 0.0 A 到 9999.0 A。默认值为 30.0 A。
高级别时间延迟
有效值范围是 0.0 秒到 60.0 秒。默认值为 2.0 秒。
中级别设置点
有效值范围是 0.0 A 到 9999.0 A。默认值为 15.0 A。
中级别时间延迟
有效值范围是 0.0 秒到 120.0 秒。默认值为 10.0 秒。
低级别设置点
有效值范围是 0.0 A 到 9999.0 A。默认值为 10.0 A。
脱机
高级别设置点
有效值范围是 0.0 A 到 9999.0 A。默认值为 20.0 A。
高级别时间延迟
有效值范围是 0.0 秒到 10.0 秒。默认值为 2.0 秒。
低级别设置点
有效值范围是 0.0 A 到 9999.0 A。默认值为 10.0 A。
验证并制图
单击此按钮以根据输入的值更新当前过励磁限制图。
联机图形/脱机图形
单击此按钮以便在联机和脱机过励磁限制图显示之间进行切换。根据当前显示的图的不同,按钮上的标注也会有所变化。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal