“均分负载”选项卡

使用此选项卡来输入均分负载设置。
参数
满度电压
这是发生器产生 1 p.u kW 时均分负载输出将达到的值。此计算的基数是计算得到的发生器 kVA。有效值范围是 0 到 4.0 V(默认值)。
限制
这是每时间单位均分负载所允许的每单位更改量的值。有效值范围是 0 到 1.0 P.U.;默认值是 0.3 P.U.。
速率
这是均分负载输出更改每单位量所需的时间值。有效值范围是 0 到 100.0 秒/额定瓦;默认值是 10.0 秒/额定瓦。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal