“增益”选项卡

使用此选项卡来输入 PID 和增益值。
参数
功率因数控制
积分增益 Ki
此值允许您调整功率因数控制器 (Controller) 的积分增益,并且,它还确定了功率因素设置变化动态回应特征。有效值范围是 0.0(默认)到 1000.0。
总增益 Kg
此值允许您调整近似环路增益,后者将每个单位增益转换为系统增益以及功率因子控制器 (Controller) 的总体增益。此值还确定发生器功率因子变化动态回应特征。有效值范围是 0.0(默认)到 1000.0。
VAR 控件
积分增益 Ki
此值允许您调整 Var 控制器 (Controller) 的积分增益,并且,它还确定了 Var 设置变化动态回应特征。有效值范围是 0.0(默认)到 1000.0。
总增益 Kg
此值允许您调整近似环路,后者将每个单位增益转换为系统增益以及功率因子控制器 (Controller) 的总体增益。此值还确定了发生器 var 变化动态回应特征。有效值范围是 0.0(默认)到 1000.0。
过励磁限制
积分增益 Ki
此值允许您调整过励磁限制器积分增益,并且,它还确定了过励磁事件动态回应特征。有效值范围是 0.0(默认)到 1000.0。
总增益 Kg
此值允许您调整过励磁限制器比例增益,并且,它还确定了过励磁事件限制器回应。有效值范围是 0.0(默认)到 1000.0。
欠励磁限制
积分增益 Ki
此值允许您调整欠励磁限制器积分增益,并且,它还确定了欠励磁事件动态回应特征。有效值范围是 0.0(默认)到 1000.0。
总增益 Kg
此值允许您调整欠励磁限制器比例增益,并且,它还确定了欠励磁事件限制器回应。增大此值将提高限制器回应速度。有效值范围是 0.0(默认)到 1000.0。
AVR/FCR 控件
比例增益 Kp
此值允许您调整 AVR 的比例增益,并且,此值还确定了发生器电压变化动态回应特征。通常,如果瞬态回应的超程过大,就应该减小 Kp 值。如果瞬态回应太小(超程很小或者没有超程),就应该增大 Kp。有效值范围是 0.0(默认)到 1000.0。
积分增益 Ki
如果达到稳定状态所需的时间太长,则应该增大 Ki 值。有效值范围是 0.0(默认)到 1000.0。
导数增益 Kd
如果瞬态回应的震动过大,则应该增大 Kd 值。有效值范围是 0.0(默认)到 1000.0。
时间常数 Td
此值(滤波时间常数)用来移除数字微分的噪声效果。有效值范围是 0.0(默认)到 1000.0。
FCR 总增益 Kg
此值允许您调整 FCR 操作模式的近似环路增益和总体增益,并且,此值还确定了发生器电压变化动态回应特征。有效值范围是 0.0(默认)到 1000.0。
AVR 总增益 Kg
此值允许您调整 AVR 操作模式的近似环路增益和总体增益,并且,此值还确定了发生器电压变化动态回应特征。有效值范围是 0.0(默认)到 1000.0。
电压匹配增益
如果使发生器电压与总线电压匹配所需的时间太长,则应该增大此值。调整此值还可能会影响电压匹配准确度,并可能改变达到总线电压的速率。有效值范围是 0.0(默认)到 1000.0。
AVR/FCR 辅助增益
此值允许您调整辅助输入控制在 AVR/FCR 操作模式下的总体增益。此值的单位是每伏特额定值的百分比。有效值范围是 -99.0 到 99.0;默认值是 0.0。将此值设置为 1.0 将导致以下情况:对于应用于辅助输入的每一伏,受控参数更改量均为额定值的 1%。
PF/VAR 辅助增益
此值允许您调整辅助输入控制在 Var/PF 操作模式下的总体增益。Var 控制器 (Controller) 的单位是每伏特额定值的百分比。有效值范围是 -99.0 到 99.0;默认值是 0.0。将此值设置为 1.0 将导致以下情况:对于应用于辅助输入的每一伏,受控参数更改量均为额定值的 1%。将此值设置为 5.0 将导致对于应用于辅助输入的每 1 伏电压,调节 PF 都改变 0.05。
正交流增益
此值允许您调整正交流输入的增益。正交流输入测量到的实际值将与您在此处输入的值相乘。此值可用来改进正交流所连接的机器之间的 var 均分。有效值范围是 -30.0 到 30.0;默认值是 1.0。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal