“频率”选项卡

使用此选项卡来输入过频率和欠频率设置。
参数
过频率
设置点
此值确定发生器过频率设置点,CGCM 使用此设置点识别过频率情况并开始根据过频率时间延迟进行计时,计时完成就跳闸。有效值范围是 30.00 到 70.00 赫兹;默认值是 60.50 赫兹。
延迟
此值确定超出发生器过频率设置点之后到声明故障并且使故障输出继电器跳闸(如果已配置)所需的时间。有效值范围是 0.10 到 300.00 秒;默认值是 1.00 秒。
低频率
设置点
此值确定发生器欠频率设置点,CGCM 使用此设置点识别欠频率情况并开始根据欠频率时间延迟进行计时,计时完成就跳闸。有效值范围是 30.00 到 70.00 赫兹;默认值是 59.00 赫兹。
延迟
此值确定超出发生器欠频率设置点之后到声明故障并且使故障输出继电器跳闸(如果已配置)所需的时间。有效值范围是 0.10 到 300.00 秒;默认值是 1.00 秒。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal