“故障继电器”选项卡

使用此选项卡来为发生的各种指定故障启用故障输出。根据情况选中或清除下列故障的复选框:
  • 相序故障
  • 整流器故障
  • 永磁发生器损耗
  • PT 感应损耗
  • 过频率
  • 低频率
  • 过电流故障
  • 过励磁故障
  • 欠励磁故障
  • 过电压故障
  • 欠电压故障
  • 逆 kW 故障
  • 逆 kVAR 故障
其他参数
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal