“励磁”选项卡

使用此选项卡来输入初始励磁设置以便与系统和应用环境相匹配。
在此选项卡上,您可以:
  • 输入软启动初始电压和启动时间值
  • 选择要使用的励磁类型
  • 选择适当的相位(如果使用 PMG 作为励磁功率源)
参数
软启动
初始电压
输入启用 CGCM 励磁输出后将立即产生的发生器电压。此值基于额定发生器额定电压的某个百分比。有效值范围是 0.0% 到 90.0%。默认值是 5.0%。
时间
输入从软启动初始电压到额定发生器电压要经过的时间量(以秒计)。有效值范围是 1.0 到 7200.0 秒。默认值为 5.0 秒。
过励磁电压
设置点
有效值范围是 1.00 V 到 200.0- V。默认值是 150.00 V。
延迟
有效值范围是 0.10 秒到 30.00 秒。默认值为 1.00 秒。
失励电流
设置点
输入 CGCM 直流输出电流值,此值被视为在与其他电源(例如市电栅极)维持发生器同步所需的最小电流。此阈值启用传感损耗。有效值范围是 0.10 A 到 15.00 A。默认值是 0.50 A。
延迟
输入模块 (Module) 在声明励磁损耗故障并激活故障继电输出(如果已配置的话)前 CGCM 励磁低于“励磁电流损耗设置点”的时间量。有效值范围是 0.10 秒到 9.90 秒。默认值为 5.00 秒。
旋转整流器故障
主极
输入发生器主场中的极数。有效值是 2 到 20 个极的偶数。默认值是 4。
励磁器极
输入发生器励磁器场中的极数。有效值是 2 到 20 个极的偶数。默认值是 8。
通路二极管水平
输入发生通路二极管情况时旋转二极管监控器发出的警告百分比值。有效值范围是 0% 到 100.00%。默认值是 5.00%。
短路二极管水平
输入发生短路二极管情况时旋转二极管监控器发出的警告百分比值。有效值范围是 0% 到 100.00%。默认值是 30.00%。
延迟
输入 CGCM 模块 (Module) 在声明旋转二极管有故障前要经过的时间量值。有效值范围是 0.10 秒到 300.00 秒。默认值为 15.00 秒。
励磁选择
此选项允许 CGCM 接受来自发生器接线端(分流器)或永磁感应器 (PMG) 的电源输入电压。如果选择 PMG,则还必须选择“PMG 相位选择”选项。默认情况下,此值设置为 PMG。
永磁发生器相数选择
选择施加于 CGCM 模块 (Module) 的 PMG 电源是单相的还是三相的。默认情况下,此选项设置为单相。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal