“当前”选项卡

使用此选项卡来输入发生器过电流设置、励磁电流损耗设置、旋转二极管故障设置和极数。
参数
过电流
设置点
此值确定一个阈值,CGCM 使用此阈值来识别发生器过电流情况。发生这种情况时,CGCM 就会开始根据选择的过电流曲线和钟盘计时,计时完成后就跳闸。有效值范围是额定 I 的 10.00 到 320.00 %;默认值是额定 I 的 105.00 %。
曲线
此值确定 CGCM 的过电流功能将要使用的时间过电流特征曲线。有效值范围是 1(默认)到 17。
钟盘
此值确定相对于流向 CGCM 的实际电流的量级的跳闸时间。有效值是 0 到 9.9;默认值是 0.5。
电压限制
此值将监控的电压与固定额定电压限制作比较。当电压介于额定电压的 100% 到 25% 之间时,CGCM 自动按比例降低选择的时间过电流检取点。有效值范围是 0.0(默认值)到 200.0 % 额定 V。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal