配置 IP 地址、BOOTP 设置、端口速度和双工(SoftLogix5800 EtherNet/IP 模块 (Module))

要配置此模块 (Module) 的 IP 地址和 BOOTP/DHCP 设置,您必须使用桌面上提供的配置工具。不能使用
Logix Designer
配置应用程序配置此模块 (Module)。
此模块 (Module) 的“模块特性”屏幕的“端口配置”选项卡中的字段仅供参考,因此是只读的。您无法修改这些特性。
打开“模块 (Module) 特性”对话框 -“端口配置”选项卡
要打开“模块 (Module) 特性”对话框的“端口配置”选项卡,请在“控制器 (Controller) 管理器”中右键单击适当的模块并选择“特性”。这就打开了“模块 (Module) 特性”对话框,并且已选中“常规”选项卡。单击“端口配置”选项卡。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal