特殊指令

特殊指令用于执行应用特定的操作。
可用指令
执行以下操作:
使用此指令:
将数据与已知的良好参考进行比较,并记录所有不匹配项。
将数据与已知的良好参考进行比较,记录所有不匹配项,并更新参考使其与源匹配。
使源数据通过屏蔽码,并将结果与参考数据进行比较。然后将源数据写入参考,供下一次比较使用。
控制 PID 回路。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal