PMTR 命令源

PMTR 指令使用以下命令源。命令源在下表中从高到低的优先级顺序排序。
命令源
说明
手控
硬接线逻辑或指令之外的其他逻辑用于控制设备。该指令会跟踪设备的状态,以便平滑过渡回其他命令源之一。
这是优先级最高的命令源。
停用
指令被禁用,不接受任何设备命令。
维护
维护对设备进行控制,取代操作员、程序、外部和覆盖控制。接受来自 HMI 的操作员命令和设置。
覆盖
优先级逻辑对设备进行控制,取代操作员、程序和外部控制。接受覆盖输入 (Inp_Ovrd)。
外部
外部逻辑(例如,现场导向控制或上游 SCADA)控制设备。接受外部命令 (XCmd_)。
程序已锁定
程序逻辑对设备进行控制。接受程序命令 (PCmd_)。操作员无法从程序获取控制权。覆盖无法从程序获取控制权,除非 Cfg_OvrdOverLock = 1。
程序
程序逻辑对设备进行控制。接受程序命令 (PCmd_)。
操作员已锁定
操作员对设备进行控制。接受来自 HMI 的操作员命令 (OCmd_)。程序无法从操作员获取控制权。覆盖无法从操作员获取控制权,除非 Cfg_OvrdOverLock = 1。
运算符
操作员对设备进行控制。接受来自 HMI 的操作员命令 (OCmd_)。
这是优先级最低的命令源。
该指令启用或禁用以下操作:
  • 存在维护停用
  • 存在维护
  • 存在外部
  • 存在程序(已解锁)
  • 存在程序(已锁定)
  • 存在操作员(已解锁)
  • 存在操作员(已锁定)
  • PCmd_Lock 用作级别(1 = 锁定,0 = 解锁)
  • XCmd_Acq 用作级别(1 = 获取,0 = 释放)
指令会检查控制权的无效配置,强制设置最接近的有效配置。
核心控制模型仲裁接收功能所接受的命令和参数的源。核心控制模型确定源是否为:
  • 可编程实体(完全驻留于处理环境中),或
  • 外部接口实体(在处理环境外部并异步发出命令和参数)。
锁定控制源会阻止其他控制源获取权限。
核心命令源模型
核心控制模型包括以下控制源:
  • Oper
  • OperLocked
  • Prog
  • ProgLocked
控制模型默认为该配置。其他控制源在模型中也可能存在,但充当覆盖控制源,独立于基本操作员/程序状态机运行。
按照配置启用控制源
用户可以启用和禁用各个控制源。默认配置使用整个基本模型;处理环境加电后,控制源将为指定的默认值。不允许已启用控制源的某些组合,因为它们不是必需的,或者可能会造成意外的更改。
Prog 加电
此配置允许用户指定是将操作员还是程序作为加电默认设置。
Prog 优先级
此配置允许用户指定在同时声明操作员命令和程序命令时,哪个命令取得优先。
自动重置命令
除非上面专门配置为级别,否则将所有命令视为单脉冲触发锁定(沿)。当指令执行并处理命令时,将自动清除命令。
更改目标状态
在某些配置下,某些命令的目标命令源可能会发生更改。这符合命令意图。例如,如果程序状态为禁用,则 OCmd_Prog 命令的目标将变为程序锁定状态,而不是程序状态。这是为了保持 OCmd_Prog 命令的意图:操作员实体希望将该函数置于程序的控制下。如果该命令被删除,则将无法完成此操作。这仅在不会引发冲突或竞争状况的配置中完成,但保留尽可能多的用户功能是切实可行的。
优先级较高的命令源
以下优先级较高的命令源在模型中独立工作:
  • 外部
  • 覆盖
  • 维护
  • 停用
  • 服务中
  • 手控
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal