布尔非 (BNOT)

此信息适用于 CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370、GuardLogix 5570、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。在适用的情况下会注明控制器的差异。
BNOT 指令对布尔型输入执行非运算。要执行按位非运算,请参见“按位非 (NOT)”
。
可用语言
梯形图
此指令不可用于梯形图中。
功能块图
功能块图支持以下元素:
FBD 块
BNOT_FBD_avail_v31
FBD 函数
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
BNOT_f_avail lang
结构化文本
此指令不可用于结构化文本中。
操作数
功能块图
FBD 块
操作数
数据类型
格式
说明
BNOT tag
FBD_BOOLEAN_NOT
结构
BNOT 结构
FBD_BOOLEAN_NOT 结构
输入成员
数据类型
说明
EnableIn
BOOL
启用输入。如果此参数清零,指令不会执行,也不会更新输出。
默认置位。
In
BOOL
指令的输入。
首次下载时设置为 1
输出成员
数据类型
说明
EnableOut
BOOL
指示指令是否处于启用状态。
Out
BOOL
指令的输出。
FBD 函数
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
输入操作数(左侧引脚)
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
说明
In
BOOL
指令的输入。
输出操作数(右侧引脚)
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
说明
Out
BOOL
指令的输出。
请参阅 FBD 函数。
操作
BNOT 指令对布尔型输入执行非运算。
Out = NOT In
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。
执行
功能块图
FBD 块
条件/状态
执行的操作
预扫描
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
Tag.EnableIn 为假
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
Tag.EnableIn 为真
EnableIn 和 EnableOut 位设置为真。
此指令按运行部分所述执行。
指令首次运行
不适用
指令首次扫描
不适用
后扫描
EnableIn 和 EnableOut 位设置为假。
FBD 函数
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
普通扫描
此指令按运行部分所述执行。
指令首次运行
不适用
指令首次扫描
不适用
后扫描
不适用
示例
功能块图
FBD 块
在本例中,bool_in1 复制到 BNOT_02.In 中,对 BNOT_02.In 取补的结果放入 BNOT_02.Out 中,BNOT_02.Out 再复制到 value_result_not 中。
如果 bool_in1 为:
则 value_result_not 为:
0
1
1
0
BNOT_FBD_ex_v31
FBD 函数
在本例中,对 bool_in1 取补的结果放入 value_result_not。
BNOT_f_example
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal