理解编程示例

下图显示了使用运动装备监视 (MAW) 指令的运动控制应用程序中用于重新定义轴位置的梯级。
监视位置示例
下例所示的梯形图逻辑用于:
  • 创建监视位置事件
  • 发生触发条件时使能输出
梯级 0:
该梯级会在 arm_ watch 位由假跳变为真时为 Axis_1 装备监视位置事件
MAW 指令开始执行时,Axis_1.WatchEvStatus 位复位。当 500 的实际位置位于正方向时,此位置位。
梯级 1:
该梯级会在监视位置出现时使能剪切输出。(监视位置出现时,MAW_1.PC 位置位。)
Understand program example_v31
运动解除监视 (MDW) 指令用于解除对指定轴的监视位置事件检查。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal