指定输出补偿

可以通过
Logix Designer
应用程序标签编辑器指定输出补偿数据数组标签。数据类型通过指定各致动器的特性来定义各输出位的详细信息。数组索引对应于输出位编号。最高补偿输出位的编号定义该数组的最小大小。对输出补偿的更改将立即生效。
下图显示了输出补偿对轴、输入和输出之间的关系的影响
MAOC specifying output compensation
偏移和延时补偿
对于闭锁和解锁操作,偏移提供位置补偿,而闭锁和解锁延时提供时间延时补偿。下图展示了补偿值对“输出凸轮”元素的影响。
MAOC offset and delay compensation
凸轮范围由“输出凸轮”元素的左侧凸轮位置和右侧凸轮位置定义。补偿凸轮范围由凸轮范围、偏移以及闭锁和解锁偏移定义。闭锁和解锁偏移通过当前速度 v 定义。
闭锁偏移 = v * 闭锁延时
解锁偏移 = v * 解锁延时
实际上,获得的补偿偏移可能大于凸轮起始位置与凸轮终点位置之差。
以下公式展示了补偿值对“输出凸轮”元素持续时间的影响
补偿持续时间 = 持续时间 + 闭锁延时 - 解锁延时
模式补偿
根据所选模式,按下表置位相应的输出位。
模式
行为
条件
常规
输出位置位
闭锁和解锁操作的输出变为激活状态。
输出位复位
闭锁和解锁操作的输出变为未激活状态。
反转
输出位置位
闭锁和解锁操作的输出变为未激活状态。
输出位复位
闭锁和解锁操作的输出变为激活状态。
生成脉冲
输出位生成脉冲
闭锁和解锁操作的输出处于激活状态时。脉冲的工作状态对应于输出位的激活状态。
输出位复位
闭锁和解锁操作的输出变为未激活状态。
反转和生成脉冲
输出位生成脉冲
闭锁和解锁操作的输出处于激活状态时。脉冲的工作状态对应于输出位的未激活状态。
输出位置位
闭锁和解锁操作的输出变为未激活状态。
下图展示了模式、周期时间和占空比对输出位的影响。
MAOC mode compensation
输出补偿数组检查
以下输出补偿数组检查适用于 MAOC 指令。
如果选择
则
指令错误
导致补偿凸轮小于最小宽度的闭锁和解锁延时组合
将补偿凸轮的宽度设为最小值。
小于 0 或大于 3 的模式
考虑正常模式
非法输出补偿
小于 0 或大于 100 的占空比,且模式设为“生成脉冲”或“反转和生成脉冲”
考虑 0 或 100 的占空比
小于或等于 0 的周期时间,且模式设为“生成脉冲”或“反转和生成脉冲”
输出位不生成脉冲
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal