模块配置块属性

下面所列的一组模块类属性存储在控制器中,并作为 Forward_Open 服务配置块的一部分发送至模块。
已启用轴测试模式的轴不会仿真这些驱动器属性。
配置位
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - 所有
BYTE
0
-
-
位映射:
0 = 验证功率组件 (O/D)
1 = 联网安全位有效 (O/D)
2 = 允许联网安全 (O/D)
3...7 = 保留
该属性由一组用于配置相关联 CIP Motion 设备的位组成。每一位的值都可为真或假。
  • “验证功率组件”位用于控制驱动器是否对照其驱动器类 ID 执行“扩展密钥”检查。
  • “联网安全位有效”位用于确定此属性的“允许联网安全”位(位 2)是否有效以及是否由驱动器强制设置。
  • “允许联网安全”位用于确定驱动器是否允许接受来自安全控制器的 Propose_TUNID 服务请求,以建立安全所有权和后续的安全连接。
驱动器功率类 ID
用途
访问
T
数据类型
默认值
最小值
最大值
值语义
必需 - D
DINT
0
-
-
功率组件的唯一 ID,用于验证用户选择的功率组件是否与驱动器设备功率组件相匹配。
如果功率组件因多轴驱动器设备的轴实例不同而不同,则将该属性设为 0,并且控制器使用驱动器功率组件轴 ID 来验证与各个轴相关联的匹配功率组件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal