解读属性表

每个属性表都以作为标题的属性名称开始。每个属性的标签、GSV/SSV 和 MSG 名称与去掉空格后的英文属性名相同。例如,Inhibit Axis 变为 InhibitAxis。
下表给出了属性表中使用的信息、术语和缩写的相关说明。
属性表列标题说明
列标题
说明
用途
(实现)
以下标识符可用于说明用法:
  • 必需
    这是必需属性。在各个属性列出的控制模式下,均支持该属性。
  • 可选
    这是可选属性。在各个属性列出的控制模式下,均支持该属性。可选属性取决于已关联的特定驱动器。
  • 复制
    有关在驱动器中复制的属性列表,请参阅 从代码标识属性。
在“用法”列中,还将列出用法和模式的组合,如下所示:
C PVT 闭环矢量控制方法
D FC 驱动器(任何频率受控或矢量受控的驱动器设备)
除了以上组合,还存在许多适用于或不适用于无传感器驱动操作的属性,例如,在无反馈设备的情况下运行的速度受控驱动器。为适应上述情况,可使用以下设备功能代码:
  • E 编码器存在。
  • !E 无编码器/无传感器控制,反馈设备不存在。
设备控制代码(模式)
以下标识符可用于设备功能代码:
  • 必需 - 所有 = 所有控制模式
  • 可选 - 所有 = 所有控制模式
如果仅适用于特定实现方法,可使用下列代码指明适用的场合:
  • 单个代码:
    B = 母线电源转换器(无控制模式,无控制方法)
    G = 再生(有功)交流/直流转换器(无控制模式,无控制方法)
    G = 非再生(无功)交流/直流与直流/直流转换器(无控制模式,无控制方法)
    E = 编码器存在,仅反馈(无控制模式,无控制方法)
    F = 频率控制(速度控制模式,频率控制方法)
    P = 位置环(位置控制模式,闭环矢量控制方法)
    V = 速度控制环(速度控制模式,闭环矢量控制方法)
    T = 转矩控制环(转矩控制模式,闭环矢量控制方法)
    C\D = 标识在关联的设备/驱动器中具有匹配或复制属性的属性。
  • 组合代码:
    BE = 所有使用“无控制方法 (N)”的设备功能
    O = 所有使用“开环控制方法 - 频率控制 (F)”的设备功能
    GN = 所有母线电源转换器或母线电源,再生和非再生
    C = 所有使用“闭环控制方法(P,V,T)”的设备功能
    D = 所有使用“控制方法 (FC)”的设备功能
  • 无编码器/无传感器驱动器代码:
    E 编码器存在。(存在反馈设备时的 N,P,V,T)
    !E 无编码器/无传感器控制,反馈设备不存在。(闭环无传感器矢量和频率控制)
访问规则
以下标识符可用于“访问规则”:
  • 获取= 获取属性列表服务
    GSV = 可以使用获取系统变量指令 GSV 读取。
    获取/SSV = 表示属性只能以编程方式设置,不能由组态软件设置。
  • 设置 = 设置属性列表服务
    SSV = 可以使用设置系统变量指令写入
    设置/SSV* = 表示当驱动器功率组件启用时(CIP 轴内部状态中的功率组件使能位为真),不能设置属性。
    设置/SSV# = 表示在跟踪给定值启用时(“CIP 轴内部状态”中的“正在跟踪给定值”位为真),不能设置属性。
    设置/GSV = 表示只有在下载时创建轴的情况下才能对属性进行设置,不能联机更改或以编程方式更改。
    设置/SSV = 表示属性只能由组态软件在下载初始配置时进行设置,不能以编程方式进行设置。
  • MSG
    消息仅用于访问没有 GSV/SSV 访问权限的驱动器属性。
    为了使用 MSG 指令访问驱动器中的信息,您需要属性 ID 和类 ID。
    重要提示: 只有在表格或文本中被标记为可通过 MSG 访问的属性,才能通过消息命令进行访问。如果尝试访问未标记可通过 MSG 访问的属性,可能会导致不正确的数据被返回给控制器。
  • Logix Designer
    该属性仅可以在
    Logix Designer
    应用程序中通过“轴属性”(Axis Properties) 对话框访问。
T
可作为轴标签访问
数据类型
例如,DINT、UINT、SINT、REAL、BOOL
默认值、最小值、最大值范围限制
DB = 运动数据库
表示默认值来自数据库。
FD = 出厂默认计算值
∞ = 最大浮点数 = 3.402.... x 10
38
0+ = 最小浮点数 = 1.2.... x 10
-38
maxpos = 2
31
/转换常数
maxspd = 1000 * maxpos
minspd = minfloat
maxacc = 1000 * maxspd
minacc = minfloat
maxint = 2
15
- 1
maxdint = 2
31
- 1
-(破折号) = 不适用
N/A = 不适用
默认值 = 除非另外指定,所有可选属性的默认值均为 0。所有保留和未使用的位和枚举值均设置为 0。
值语义
属性值的含义。
例如:位置单位/秒
该值支持标签访问,只有在启用运动组对象的自动标签更新功能时,标签访问才有效。
属性表下方的描述中可能会会提供其他相关信息。
CST
协调系统时间
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal