SCMD 指令示例

以下示例展示梯形图和结构化文本中的设备序列命令 (Equipment Sequence command, SCMD) 指令。
梯形图
SCMD_LD_ex2_v31
结构化文本
if (HoldControl) then
SCMD (Make_Product_101), Hold, Result);
end_if;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal