SCMD 指令指导原则

使用
Equipment Sequence
命令 (SCMD) 指令时,请谨记以下指导原则。SCMD 指令可发送以下命令:START、RESTART、HOLD、STOP、ABORT 和 RESET。
指导原则
详细信息
将 SCMD 指令的执行限制为单次扫描。
将 SCMD 指令的执行限制为单次扫描。每条命令均适用于一种特定状态或多个状态。一旦
Equipment Sequence
的状态发生变化,命令将不再有效。若要限制执行,可使用以下方法:
  • 在 P1 脉冲(上升沿)或 P0 脉冲(下降沿)动作中运行 SCMD 指令。
  • 在 SCMD 指令前放置一个单脉冲触发指令。
  • 运行 SCMD 指令,然后继续执行下一步。
Equipment Sequence
的所有权必须由程序拥有,然后程序才能对其进行控制。
Equipment Sequence
和
Equipment Phase
只有在所有权都有
归属
的情况下才可执行。所有权命令为
附加
(SATT)
和
拆离
(SDET)。
内部定序程序(程序)、外部定序程序 (
FactoryTalk Batch
) 和操作员均使用
连接
指令控制
Equipment Sequence
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal