调谐 S 曲线轨迹

此过程用于平衡采用 S 曲线轨迹的运动的平滑性和周期时间。
何时执行此过程
若希望缩短 S 曲线运动轨迹的周期时间,但要保持一定的曲线平滑性,则执行此过程。
Jerk 100 percent Time Cropped new02
big right arrow
Jerk 50 percent Time new
要使用此过程,应用必须满足以下要求。
  • 控制器版本为版本 16 或更高版本。
  • 以下一条指令产生运动。
    • 运动轴运动 (MAM)
    • 运动轴点动 (MAJ)
    • 运动轴停止 (MAS)
  • 指令采用 S 曲线轨迹。
要调谐 S 曲线
小贴士: 在此过程中,将增大急动度。这会增大对设备和负载的压力。确保您能够确认设备或负载何时达到其急动度限值。
  1. 急动度单位是否已设为“时间的 %”?
    如果急动度单位为
    则
    时间百分比
    arrow_right (2) Jerk in Percent Time (2)
    继续执行第 2 步。
    最大值百分比
    arrow_right (2) Jerk in Percent Max
    A. 将急动度单位更改为“时间的 %”
    Jerk in Percent Time (2)
    单位/秒^3
    arrow_right (2)Jerk in Units per S3
    B. 继续执行第 2 步。
  2. 将急动度值设为时间的 50%。
    示例:
    TuneSCurve_Pg512_MotionInstr_v31
  3. 测试设备并观察其急动度。
  4. 调节急动度的值。
    如果出现以下情况
    则
    会出现以下结果
    急动度不会过大
    减小“时间的 %”
    Jerk 20 percent Time new
    急动度过大
    增大“时间的 %”
    Jerk 80 percent Time new
  5. 重复执行第 3 步和第 4 步,直至在平滑性和周期时间之间达到所需平衡。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal