数组(文件)/移位指令

数组(文件)/移位指令用于修改数组中数据的位置。
可用指令
梯形图
执行以下操作:
使用此指令:
以一次一位的方式将各位的值加载到位数组中、在位数组中移位或者从位数组中卸载位的值
以相同的顺序加载和卸载值。
以相反的顺序加载和卸载值。
可以混合使用不同的数据类型,但可能损失精度并产生舍入误差。
粗体数据类型表示最佳数据类型。如果指令的所有操作数都使用相同的最佳数据类型(通常为 DINT 或 REAL),则指令的执行速度更快,需要的内存更少。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal