“交叉引用”表

如何打开“交叉引用”表?
在工具栏中,单击 Cross Reference tool,或从“工具”菜单中选择
交叉引用
。
交叉引用
表用于指定要搜索的标签或文本字符串、位置和组件,然后在电子数据表中显示位置和组件。
可使用“交叉引用”功能在以下产品组件类型中搜索标签和文本字符串:
  • 全局连接(仅限 Machine Edition)
  • 标签数据库
  • 图形画面
  • Global Objects
  • 参数
  • 报警设置(仅限 Machine Edition)
  • Macros
  • 数据记录
  • RecipePro+
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal