使用“交叉引用”表查找标签或文本字符串

交叉引用
表用于搜索标签或文本字符串,然后在电子数据表中显示结果。
小贴士:
搜索标签还将找到其他组件中引用此标签的文本字符串。
要使用“交叉引用”表查找标签或文本字符串
  1. 打开“交叉引用”表。
    在工具栏中,单击 Cross Reference tool,或从“工具”菜单中选择
    交叉引用
    。
  2. 在“查找内容”中键入文本字符串,或标识要搜索的标签。
    1. 单击
      查找内容
      旁的浏览按钮 (Browse button)。
    2. 在
      标签浏览器
      窗口中,导航至左窗格中的相应文件夹,然后在右窗格中选择标签。
    3. 单击
      确定
      保存选择并关闭浏览器。
    可以单击此字段中的向下箭头,从先前的搜索中进行选择。
  3. 如果需要,请在“查找范围”中标识要搜索的产品组件类型。
    1. 单击
      查找范围
      旁边的浏览按钮 (Browse button)。
    2. 在
      查找范围
      对话框中,选择要搜索的产品组件类型。
    3. 单击
      确定
      保存选择并关闭对话框。
    默认情况下选择所有组件。
  4. 如果使用的是网络分布式应用程序,请在“查找位置”中标识搜索的 HMI 服务器。
    1. 单击
      查找位置
      旁的浏览按钮 (Browse button)。
    2. 在“查找位置”对话框中,选择要搜索的特定 HMI 服务器。
    3. 单击
      确定
      保存选择并关闭对话框。
    默认情况下选择所有服务器。
  5. 单击
    搜索
    在电子数据表中显示查找到的所有条目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal