XYPlotXAxisPen 属性

返回或设置在 XY 图中用作 x 轴的笔。读/写。长整型。
趋势图表可以根据时间绘制数值,也可以根据所选的笔绘制数值。该属性只有在 ChartStyle 属性被设置为 rstXYplotStyle 时才有效。(如果 ChartStyle 未设置为 rstXYplotStyle,则值始终是 0。)
语法
Trend
.
XYPlotXAxisPen
[
= 值
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
值
- 是长整型的参数,指定用作 x 轴的笔的编号。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal