WindowStyle 属性

返回或设置窗口的样式。读/写。RSTwindowStyle。
语法
Trend
.
WindowStyle
[
= 选项
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
选项
- 是 RSTwindowStyle 类型的常量,表示背景是透明的、不透明的、还是设置为默认样式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal