RSTwindowStyle 常量

这些常量用于 WindowStyle 属性。
定义了以下常量:
常量
描述
rstWindowStyleDefault
将趋势对象设置为与容器的窗口颜色相匹配的纯色背景。
rstWindowStyleOpaque
将趋势对象设置为纯色背景。
rstWindowStyleTransparent
将趋势对象设置为透明背景。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal