PenCaptionStyle 属性

返回或设置显示在图表上“线条图例”中的笔标题文本。读/写。常量。
语法
Trend
.
PenCaptionStyle
[
= 值
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
值 -
是一个 RSTpenCaptionStyle 类型的常量。它可以显示全名、仅显示数据条目名称、或显示线条图例中的描述。
图表示例
tx_LineLegend
在“趋势属性”的“画面”选项卡上设置线条图例选项。
在运行时双击线条图例,可以打开“笔”选项卡。(必须在“运行时”选项卡上选中该选项。)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal