示例:PenCaptionStyle

Private Sub SetPenCaption() ' Show the Pen description for each pen in the Line Legend Trend1.PenCaptionStyle = rstPenCaptionStyleDescription End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal