HeartbeatRate 属性

返回或设置当图表更新更改时更新之间的最大速率(单位为毫秒)读/写。长整型。
请在 ChartMode 属性设置为 rstOnChange 的情况下使用该属性。
语法
Trend
.
HeartBeatRate
[
= 值
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
值
- 是一个长整型参数,用于指定最大速率。范围是 0 或 1000 - 1800000000。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal