DisplayProgressBar 属性

返回或设置当历史数据载入图表中时是否显示进度条。读/写。布尔型。
语法
Trend
.
DisplayProgressBar
[
= 状态
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。显示进度条。
  • False
    。不显示进度条。
备注
当启用时,趋势对象在从服务器请求历史数据之后立即显示一个操作进度条。进度条包含一个“停止加载”按钮。如果加载数据时操作员单击该按钮,则趋势对象将显示到单击按钮时当前加载的数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal