示例:DisplayProgressBar 属性

Private Sub ToggleProgressBar() If Trend1.DisplayProgressBar = True Then Trend1.DisplayProgressBar = False Else Trend1.DisplayProgressBar = True End If End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal