DisplayMinMax 属性

返回或设置对于每条趋势线是否显示每支笔的最小值和最大值作为图例的一部分。读/写。布尔型。
该属性无效,除非 DisplayLineLegend 属性为 True。
语法
Trend
.
DisplayMinMax
[
= 状态
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。在线条图例中为每条线显示最小值/最大值框。
  • False
    。不为每条线显示最小值/最大值框。
图表示例
tx_LineLegend
在“趋势属性”的“画面”选项卡上设置线条图例选项。
在运行时双击线条图例,可以打开“笔”选项卡。(必须在“运行时”选项卡上选中该选项。)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal