示例:DisplayMinMax 属性

Private Sub ToggleMinMax() If Trend1.DisplayMinMax = True Then Trend1.DisplayMinMax = False Else Trend1.DisplayMinMax = True End If ' The min/max is shown in the line legend, so if the line legend is not shown, ' the DisplayMinMax property has no effect. Trend1.DisplayLineLegend = True End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal