DataServer 属性

返回或设置在自动化界面之外提供数据的服务器。读/写。常量。
语法
Trend
.
DataServer
[
= rstdataServer
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
rstdataServer
- 是一个 RSTdataServer 类型的常量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal