RSTdataServer 常量

定义了以下常量:
常量
描述
rstDataServerNone
自动化接口按照 ChartMode 属性指定的方式提供和更新图表数据。该设置适用于大多数容器。
rstDataServerAcquirer
趋势对象将从容器采集数据。该设置不适用于大多数容器,因为大多数容器都向图表提供数据。
rstHistoricalPoll
趋势对象将轮询最新的历史数据。该设置仅应用于 FactoryTalk View Site Edition。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal