Pens 集合的 Item 方法

从 Pens 集合中获取一个笔对象。(适用于趋势对象。)
语法
pen
.
Item
(
Item
, [
Historian
])
其中
pen
- 是一个 Pen 对象,或是一个对 Pen 对象求值的表达式。
Item
- 是一个变量类型的参数,用于指定笔编号(第一支笔的编号是 1,不是 0)或笔标签。
Historian
- 是一个布尔型参数,用于指定笔是 (True) 或不是 (False) 一支 FactoryTalk Historian 笔。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal