示例:Item 方法

Private Sub TogglePenVisibilty() Dim Pen1 As Pen Dim Ps As Pens Set Ps = Trend1.Pens ' Get pen 1 from the Pens Collection Set Pen1 = Ps.Item(1) ' Toggle Pen1 visibility If Pen1.Visible = True Then Pen1.Visible = False Else Pen1.Visible = True End If End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal