Pens 集合的 Add 方法

Pens 集合的成员。
创建一支笔并将其添加到 Pens 集合中。返回值为新笔。一个趋势图最多可容纳 100 支笔。
需要除 DatalogModelName 外的所有参数,但是,描述和工程单位参数可以是空的字符串。
语法
Pens.Add(Name, Desc, EngUnits, Min, Max,
[
DatalogModelName
], [
Historian
], [
LoadModelData
], [
LogScale
])
As Pen
其中
Pen
- 是容纳新笔的一个 Pen 对象。
Pens
- 是 Pens 集合,新笔将被添加到其中。
Name
- 是字符串型参数,指定新笔的标签名称。标签必须唯一。
Descr
- 是字符串型参数,指定笔的描述。描述可显示在图表左侧或底部的线条图例中。
EngUnits
- 是字符串型参数,指定笔的工程单位。工程单位可显示在图表左侧或底部的线条图例中。
Min
- 是单精度型参数,指定一个单精度浮点数。图表底部所表示的值。根据 MinMaxOption 和 ScalingOption 属性,笔的 Min 和 Max 参数可能无效。
Max
- 是单精度型参数,指定一个单精度浮点数。图表顶部所表示的值。
DatalogModelName
- 是要添加的数据记录模型的名称。可选。
Historian
- 是布尔型参数,用于指定被添加的笔是 (True) 或不是 (False) 一支 FactoryTalk Historian 笔。可选。
LoadModelData
- 是布尔型参数,表示是否应在将笔添加到趋势时加载笔历史数据。如果此参数为 True,则将下载历史数据。如果此参数为 False,则不会下载历史数据。如果未指定此参数,则将下载历史数据。可选。
LogScale
- 是布尔型参数,指示笔是否采用以 10 为底的对数刻度进行显示。可选。
备注
如果在调用此方法时将 LoadModelData 参数设置为 False,趋势将不会显示笔历史数据。在此情况下,如果要载入历史数据,请执行以下操作之一:
  • 将任何趋势模板载入到趋势中。模板可为空模板。
  • 调用 XAxis 对象的 SetStartTimeAndSpan 方法。
  • 添加另一支笔并将 LoadModelData 参数设置为 True。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal