SignatureButtonOperations 常量

Operation 属性可以返回或设置下列常量。
  • SetValue
    (1) - 指定 SignatureButton 将要执行的操作是设置与“连接”选项卡中的按钮相关联的数字标签的值属性。
  • RunCommand
    (2) - 指定 SignatureButton 将要执行的操作是运行命令。
  • DownloadInputValues
    (3) - 指定 SignatureButton 将要执行的操作是从当前画面上的所有输入字段下载值。
  • SetString
    (4) - 指定 SignatureButton 将要执行的操作是设置与“连接”选项卡中的按钮相关联的字符串标签的值属性。
  • SetDateTime
    (5) - 指定 SignatureButton 将要执行的操作是设置与“连接”选项卡中的按钮相关联的标签的 DatePart、TimePart 或 DateTimeString 属性。
  • SetBoolean
    (6) - 指定 SignatureButton 将要执行的操作是设置与“连接”选项卡中的按钮相关联的布尔标签的值属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal