Operation 属性

返回或设置在运行时按下签名按钮时将执行的操作。读/写。*常量。
语法
object
.
Operation
[ = 类型]
其中
object
- 是 SignatureButton 对象的名称,或者是对 SignatureButton 对象求值的表达式。
类型
– 是一个 SignatureButtonOperations 类型的常量,指定按下按钮时将执行的操作。
备注
  • *当电子签名窗口在运行时打开时,换言之,当签名验证操作正在进行时,该属性是只读的。
    在运行时,当电子签名窗口没有打开时(没有进行签名验证),该属性将处于可读/写的状态。
    也就是说,只要电子签名窗口没有打开,您就可以使用 VBA 代码在运行时对签名按钮属性进行更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal