Command 属性

返回或设置当签名按钮被按下时将要执行的 FactoryTalk View SE 命令。读/写。字符串。
语法
object
.
Command
[ =
字符串
]
其中
object
- 是 SignatureButton 对象的名称,或者是对 SignatureButton 对象求值的表达式。
字符串
– 是当按钮被按下时将要执行的 FactoryTalk View SE 命令的名称。
备注
  • 只有当签名按钮的 Operation 属性是“发送命令”时,才能指定命令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal