Upload 方法

读取输入字段标签的值并在输入字段中显示。
语法
object
.
Upload
其中
object
– 是 NumericInput 或 StringInput 对象的名称或对 NumericInput 或 StringInput 对象求值的表达式。
备注
这种方法类似于 Upload 命令。
如果用户不具备使用此命令所需的安全访问权限,则不会上传,并会产生 Err.Number 等于 gfxErrorSecurityAccess 的错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal