Upload

在一个图形画面中,从可编程控制器或 OPC 服务器中读取一个值,并将其显示在所选的数字输入对象中。
该命令在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
的当前活动画面上运行。当该命令从 HMI 服务器发出或没有活动的画面时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal