TagParameters 属性

返回一个字符串集合,其中包含加载画面时指定的标记参数的名称。如果未指定任何标签参数,则将返回空集合。只读。StringList 集合。
语法
Display
.
TagParameters
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
备注
  • 使用
    /T
    或
    /P
    命令行选项指定标签参数。
  • 无法将字符串添加到此属性返回的 StringList 集合,其具有只读性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal