ParameterFileName 属性

返回加载画面时所指定的参数文件的名称。如果没有指定参数文件,则返回一个空字符串。只读。字符串。
该属性仅在运行时有效。
使用
Display
命令的
/P
参数可指定参数文件的名称。
语法
Display
.
ParameterFileName
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal