Remove 方法

移除索引指定的标签对象。
索引的值可介于 1 和 Count 之间(包括 Count),也可能是标签的名称。
语法
Group
.
Remove
(
Index
)
其中
Group
- 是 TagGroup 对象的名称或对 TagGroup 对象求值的表达式。
Index
– 是变量类型的参数,指定要移除的标签。索引的值可介于 1 和 Count 之间(包括 Count),也可能是标签的名称。使用 HomeAreaName 属性值解析相对名称。
备注
如果无法在组中找到标签,则会出现 tagErrorCollectionIndex 错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal