Remove 方法(Folders 对象)

从 Folders 集合中移除 Folder 对象,并将此文件夹从 HMI 标签数据库中删除。这也会删除其全部子文件夹和标签。
要移除的对象由其在集合中的位置或名称指定。
语法
Folders
.
Remove
(
Index
)
其中
Folders
是 Folders 集合的名称或对 Folders 集合求值的表达式。
Index
是指定要返回对象的表达式。
  • 如果是数字表达式,则
    Index
    指定对象在集合中的位置,并且是从 1 到集合
    Count
    属性值之间的数字。
  • 如果是字符串表达式,则
    Index
    是集合中对象的名称。
备注
如果
Index
值与集合的现有成员不匹配,则会出错。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal