LogMessage 方法

此方法已作废,且已替换为
LogDiagnosticsMessage
方法。
系统活动目前将记录到 FactoryTalk Diagnostics。FactoryTalk Diagnostics 将忽略 Category 参数,且所有消息的 FactoryTalk 参数 Audience 都将设置为常量 ftDiagAudienceOperator。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal