LanguageName 属性

返回应用程序当前语言的名称。只读。字符串。
此字符串将由操作系统本地化为 Windows 语言。
语法
Application
.
LanguageName
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal