Item 方法(Folders 集合)

返回 Folders 集合中的 Folder 对象。要返回的对象由其在集合中的位置或由其名称指定。
语法
Set
Folder
=
Folders
.
Item
(
Index
)
其中
Folder
是 Folder 对象的名称或对 Folder 对象求值的表达式。
Folders
是 Folders 集合的名称或对 Folders 集合求值的表达式。
Index
是指定要返回对象的表达式。
  • 如果是数字表达式,则
    Index
    指定对象在集合中的位置,并且是从 1 到集合
    Count
    属性值之间的数字。
  • 如果是字符串表达式,则
    Index
    是集合中对象的名称。
备注
  • 如果
    Index
    值与集合的现有成员不匹配,则会出错。
  • Item
    是 Folders 集合的默认方法。这意味着以下代码行是等效的:
    Folders(1)
    Folders.Item(1)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal