GetServerState 方法

返回指定服务器的状态。
语法
Application
.
GetServerState
FullServerName, PrimaryState, SecondaryState
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
FullServerName
- 指定服务器名称(包含路径)的字符串。如果指定的服务器不存在,则产生错误。对于 FactoryTalk Directory 服务器,FullServerName 参数应指定为 FTDirectory。
PrimaryStatus
– 是长整型变量,其值将设置为主服务器实例的状态。返回值为 gfxServerStatusConstants 之一。
SecondaryState
– 是长整型变量,其值将设置为辅助服务器的状态。返回值将为 gfxServerStateConstants 之一。如果未设置辅助服务器,则返回值为 gfxServerStatusSecondaryNotDefined。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal